This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1664:OPA1664

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1664, REF35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1556827/opa1664-opa1664

器件型号:OPA1664


工具/软件:

我基于 OPA1664 设计了一个单电源 (5V) 音频电路、 该电路如下所示:

 

现在我在输出 (VF2) 上听到噪音。 我还注意到,所有同相端子的偏置电压是不同的,超过 2.5 伏。 在某些偏置引脚上、它为 2.6V、2.9V 甚至 3.4V。我通过 100k 电阻器馈送 2.5V 的偏置电压。  请帮助我解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pal

    现在我在输出 (VF2) 上听到噪音。 我还注意到,所有同相端子的偏置电压是不同的,超过 2.5 伏。 [/报价]

    这是不清楚你在试图做什么。 电路具有接近 1kHz 的窄 BPF。 请具体说明设计要求。  

    您打包了多个 MFB 滤波器和 RC 滤波器以满足设计要求。 我需要知道它是什么。 运算放大器越多就不需要产品越好的滤波器。 此外、OPA1664 是一款低噪声运算放大器、您使用所有高电阻值、而电阻器中的热噪声在整个电路中占主导地位。  

    e2e.ti.com/.../OPA1664-E2E-08252025.TSC

    此外、OPA1664 具有输入 Vcm 和 Vout 摆幅要求、您可能无法仅使用 5Vdc 电源轨来优化设计(除非信号很小)。 我不知道如何生成 2.5VDC 基准电压。 您应将带隙基准或 2.5Vref 与运算放大器缓冲器一起使用以生成稳定的基准。 如果 2.5Vref 是由分压器产生的、则很可能是您的问题。  

    请让我知道您在尝试做什么。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复和 宝贵的意见. 请查找以下问题答案:

    1) 电路在 1kHz 附近具有窄 BPF。 请指定设计要求: ANs:我想设计一个 频率响应±1dB 的音频前置放大器电路、频率范围为 300 Hz 至 3400 Hz。

     我使用了  多个 MFB 滤波器和 RC 滤波器以满足设计要求

    2) 该电路的输出将馈送到音频编解码器板(Raspberry PI 编解码器零板)。

    3) 使用 RT9193-25GB 调节器 IC 生成 2.5VDC 基准电压

    4) 它将用作语音记录器的输入(用于无线电和铁路控制电话)  

    等待你对上述的宝贵答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pal:

    [报价 userid=“668012" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1556827/opa1664-opa1664/5997211 ]我想设计一个 频率响应为±1dB、频率范围为 300Hz 至 3400Hz 的音频前置放大器电路。

    您需要尝试类似以下方法的 BPF 滤波器。 这是三阶 MFB 滤波器、总噪声明显低于前面所示的噪声。  

    e2e.ti.com/.../1kHz-BPF-3rd-MFB-Filter-08272025.TSC

    关于 2.5Vref、我不建议使用 LDO。 该基准根本不会消耗太多电流、并且 LDO 在不同温度下不够稳定。 请尝试使用 具有低 ppm/C 温度系数的 REF35 或类似带隙基准、请参阅以下主题。  

    https://www.ti.com/product-category/power-management/voltage-references/series/products.html#2954=SOT-23%3BUQFN%3BSOT-SC70&sort=2954;desc&

    https://www.ti.com/lit/wp/slpy003a/slpy003a.pdf?ts = 1756278597004

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond