This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE5532:NE5532ADR

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: NE555, NE5532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1558350/ne5532-ne5532adr

部件号:NE5532
主题中讨论的其他器件:NE555

工具/软件:

尊敬的所有人:

 NE5532ADR 有问题

客户随附了 THD +N 测试专用设备 AP 的图表(如下)

您可以看到失真水平增加、尤其是在 8kHz 以上

第 1 行 — ticom 商店的最后一个交货单

第 2 行 — 客户 IC

 

请将完整的 THD + N 特性图作为该批次电路和参考电路的频率函数发送给我们。

所提供的 THD + N 偏差是否符合规格?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    产品数据表中没有针对 NE555 的 THD 规格。 我撰写了详细的应用手册“如何测量运算放大器的总谐波失真和 THD + N 的基本原理“、可在以下位置找到:

    如何测量运算放大器的总谐波失真和 THD + N 的基本原理

    在本应用手册中、我使用了 AP555、这是业内用于测量 THD 的标准设备。 需要注意的是、我们在测量 THD 时使用特殊的测试电路、我在应用手册中介绍了该电路。 您观察到的失真增加是任何运算放大器的典型行为、因为它失去了 Aol 与频率间的关系。 如果您将 THD 运行得更远、比如达到 80kHz、我怀疑其他器件出于同样的原因也会在某个时刻增加。  

    如果您看到这两款器件都是 NE5532、那么它与发出 2023年11月15日 的 PCN 中概述的晶圆制造厂变更有关。  

    https://www.mouser.com/PCN/Texas_Instruments_PCN20231114004_20231115101151195.pdf

    此致、

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您发送编修。

    请如此善良,并 评论我们的客户的以下消息:

    请确认所呈现的失真图 (ADR+N) 是否与 THD 电路的典型行为相对应、即使数据表中没有正式指定此参数、也应在设计特性中加以考虑。
    鉴于上述情况、是否应根据设计将此观察视为正常行为或视为电路故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我不认为设备有问题、您正在观察正常行为。  

    此致、  
    Chris Featherstone