This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5242EVM-K:将其连接到音频放大器后无输出

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM48560, TAD5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1558103/tad5242evm-k-no-output-after-connecting-it-to-an-audio-amplifier

器件型号:TAD5242EVM-K
主题中讨论的其他器件:LM48560TAD5242

工具/软件:

您好、专家!

我目前正在评估 TAD5242 评估板、并将输出连接到 LM48560 评估板。 最初它没有问题、根据音频放大器上设置的增益、我能够看到具有所需输出的正弦波。 但是、一段时间后、放大器侧没有输出信号。 我还测量了 TAD5242 测试点上的信号、TAD5242 侧未输出信号。 我可以通过任何其他方式进行配置、确保它适用于 I2S 目标立体声模式吗?

好极了  

ENA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ena、

    如果一开始运行正常、您的配置、数据格式和 CLKS 似乎可以正常工作。 您可以阅读一些标志、以查看是否有任何标志可以为您提供任何指示。

    为了进行调试、我会先移除放大器、然后重试以确保在没有放大器的情况下输出保持正常。  如果是、则加载可能是问题所在。

    请注意、 耳机负载范围为 8 至 300 欧姆、线路输出负载范围大于 600 欧姆 。 耳机/线路输出电容负载 范围为 0 至 550 pF。 LM 器件的输入阻抗为 46K 到 58k、因此 与 LM48560 的线路输出连接应该可以正常。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    在尝试调试时、我移除了放大器、TAD5242 不再有输出

    好极了

    ENA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须逐步调试:

    1-确保所有跳线都完好无损、与以前一样(有关每种配置的详细信息,请参阅用户指南

    2-监控所有电源电压。

    3 — 在同一窗口上绘制 I2S 信号图、并确保其与 图 6-5 类似。 或 6-6(如果您的配置适用于 I2S)

    基本上,你必须确保配置(跳线),电源 和 clk/输入是正确的 . 所有正确操作后、器件将正常工作、因为它是硬件控制、并且没有可配置的寄存器。

    此致、

    Arash