This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5112:线路输出负载低至 470 Ω

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1558347/tad5112-line-out-load-is-as-low-as-470ohm

器件型号:TAD5112


工具/软件:

你(们)好

营销经理

如果 TAD5112 可以支持、我的客户使用线路输出负载将低至 470 Ω、、因为我认为数据表中的该值应大于 600 Ω

但我还看到 TAD5112、支持 16 Ω 耳机负载、Ω 不确定是否可以选择耳机驱动器驱动 470 Ω 线路输出负载?Ω 对其的影响会导致 Ω

BR

琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amber、

    线路输出和扬声器输出具有不同的驱动器、您可以将器件配置为  耳机 或线路输出驱动功能。 驱动能力不同、对于耳机、它只能驱动 4 至 600 欧姆的负载。 另一方面、线路输出不能驱动低于 600 欧姆的任何电阻。  

    线路输出信号电平通常是固定的高阻抗,用于连接到 具有高输入阻抗的音频设备。 通常、耳机输出具有内置放大器、可将音频信号提升至耳机中可听到的水平、并且阻抗较低。 因此、您必须 根据要连接的设备选择其中一个。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    是否应该使用耳机驱动器来驱动阻抗低至 470 欧姆?的固定线路输出信号不确定耳机驱动器是否能够输出 2Vrms

    BR

    琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amber、

    如上所述、线路输出具有不同的信号电平、 因此 您不能将其用于另一个电平。

    此致、

    Arash