This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM-SB:code.txt

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825MEVM-SB, TAS5825MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1553997/tas5825mevm-sb-code-txt

器件型号:TAS5825MEVM-SB
主题中讨论的其他器件: TAS5825MEVM

工具/软件:

尊敬的专家:

如何生成 code.txt? 谢谢!

www.ti.com/.../tiduen4.pdf

BR、

Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    感谢您的联系。 我正在跟踪此文件位置、并将在 24 小时内回复您。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sydney、

    感谢您的答复。 我想下面的链接可以帮助我们解决这个问题。 我的回答正确吗?

     TAS5825MEVM-SB:从哪里可以获取 I2C 主器件应用中的 code.txt? 

    BR、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:  

    是的、您回答正确! “你听我说。“ Slight smileμ s

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sydney、

    writing.txt 后、即将完成时将会有大约 1 秒的粉色噪声、写入完成后将没有声音。  

    您可以就这个问题提供一些建议吗? 感谢您的帮助!

    e2e.ti.com/.../55.mov

    BR、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供您参考的视频~

    e2e.ti.com/.../55.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:  

    噪音是来自两个扬声器还是仅来自一个扬声器? 哪款器件?

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sydney、

    电脑播放粉红噪音、两个扬声器都发出声音。

    BR、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:  

    很遗憾、我手头没有这款 EVM、并订购了这款 EVM 用于测试。 您在 PPCMB 上配置了哪些音频输入源? 您能否确认 SDIN 上记录了这些数据?

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    我有一些消息要分享,我恐怕这不好。

    5825M 和 5825M-SB 有问题。 插入 USB 后、蓝色通信指示灯不能正常亮起。 设备驱动程序未知。

    接通电源后、红色圆圈部分非常热。

    您能告诉我一些关于如何解决这个问题的想法吗? 谢谢!

    BR、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    很有趣 这是一个新问题吗? 首次获得 EVM 时没有发生这种情况?

    您是否遇到了 TAS5825MEVM-SB 和正常的  TAS5825MEVM 相关问题? 您可以尝试不同的 USB 电缆和端口吗?

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    让我们返回电子邮件进行更好的讨论。 谢谢!

    BR、

    Zach