This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:在导出的智能放大器二进制文件中进行调优和校准配置之间有何差异?

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1558310/tas2563-what-is-the-difference-between-tuning-and-calibration-configuration-in-exported-smartamp-binary

器件型号:TAS2563


工具/软件:

您好、

我有一个关于导出的 smartamp 二进制文件和 smartamp 校准程序的问题。 导出 smartamp 二进制文件时,我们会得到一些附加配置,这些配置前缀为“校准“。 如果我导出多个快照(例如 2)、我会按以下顺序获得它:0=tuning conf 0、1=tuning conf 1、2=calibration conf 0、3=calibration conf 1

它们是以这种方式写入导出的二进制文件旁边的 json 文件中(我已将 snapshot 6 导出为基本快照):

“name":“:“snapshot 6“、
“说明“:“snapshot 6 - 48 KHz - Tuning Mode“(快照 6 - 48 KHz — 调谐模式)、

“name":“:“snapshot 6 - Calibration(快照 6 — 校准)“、
“说明“:“快照校准 6-48 KHz — 调谐模式“、

我可以使用 amixer cmd 在它们之间切换: amixer -C1 sset Configuration 0/1。

这两种配置之间有何区别?应该如何使用它们? 我们是否应该  在运行校准序列之前切换到校准型号?

此致、

Danny

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Danny、

    请共享正在使用的驱动程序的版本。

    在播放静音时运行校准、您应该能够使用这些配置中的任何一种、但一旦确认驱动程序版本、我将再次与驱动程序专家联系。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、与另一个线程中引用的驱动程序相同: 我们使用的是内核 5.15、我们使用此驱动程序 git.ti.com/.../tas2563-android-driver

    那么、较新的驱动器会自动使用校准配置呢? 在我的导出中、调优配置和调优校准配置听起来非常不同。

    此致、

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Danny、

    您不应使用校准文件进行播放。
    校准期间、如果需要、器件将使用内部发生器产生低振幅测试信号、因此器件实际上不应接收音频数据。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白,谢谢澄清!  

    此致、

    Danny