This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1664:我需要 1.25ms 的延迟、直到上限为 400Hz

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1558886/opa1664-i-need-a-delay-of-1-25ms-till-upper-limit-of-400hz

器件型号:OPA1664


工具/软件:

您好、

我希望 通过修改 www.ti.com/.../tidu035.pdf 图 30 中的延迟来使用 OPA1664 来实现音频延迟

我需要 1.25ms 的延迟、直至达到 400Hz 的上限。 您能告诉以下内容吗?

1) OPA1664 是否适合该任务?

2) 如何计算延迟?

3) 需要多少个运算放大器?

如果您能 简单解释延迟计算、并为我制定原理图和值、我将不胜感激。

这适用于我要使用 OPA1664 制作的音频产品。

此致、非常感谢!

戈尔迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goldy、

    我需要 1.25ms 的延迟、直到上限 400Hz。 您能否说明以下内容?

    您可以修改全通滤波器延迟电路(线性调整电路比例)。 具体方法如下。

    a. 1.25mSec/155.28usec = 8.05

    b.将所有 8 个电阻器的值分别乘以 8.05 倍。  

    c.这会将极点从 3..814kHz 偏移到 472Hz -->这应该会提供类似的延时时间特性(在 400Hz 内、延迟误差保持<10%)

    d.使用 OPA1664 更改运算放大器 (BW = 22Mhz)

    e.如果希望提高精度、请使用 NP0/C0G 或聚丙烯电容器 (2%)、并使用 0.1%电阻器(根据时序要求,1%是可以接受的)。   

    3) 需要多少个运算放大器?

    3 运算放大器全通滤波器延迟应该起作用。 如果您希望更精确、可以尝试使用相同的技术添加另一个 OPA1664。  

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raymond

    我很高兴去。

    TI 提供了非常好的支持、非常感谢

    此致、非常感谢!

    戈尔迪