This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:原理图审阅

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1556024/tlv320aic3100-shematic-review

器件型号:TLV320AIC3100


工具/软件:

大家好!

我的客户正在考虑使用此器件。

我想检查 HPR 端子后的前照情况。 是否有人负责?

我想通过私人信息进行沟通。

此致、

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryusuke-San、

    我可以为您查看原理图。 我已向您发送连接请求。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    抱歉、我看不到您的私人消息。

    我已获得客户的同意、因此我将在此主题中发送电路图。

    它们 使用 TLV320AIC3100 实现以下电路和连接。

    TLV320AIC3100_HPR 终端 — 以下电路-耳机插孔连接器(图中的 CN 18)-扬声器电缆 — 扬声器(消费类产品)


    问题 1
    ・电流电路与 TLV320AIC3100 的规格是否有任何问题?]

    问题 2.
    ・我想按如下所示更改电路、但规格是否有任何问题?

    此致、

    柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryusuke-San、

    此连接看起来受支持。 这适用于单声道耳机是否正确? 您的更改使原理图更易于阅读、但并非完全有必要在两个连接上复制交流耦合电容器和 R 分压器。 在保护二极管之前、您仍可以通过一条路径将插孔处的尖端和环形连接器短接。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    该应用程序是一种通过使用插孔将音频电缆连接到扬声器来发出声音的产品。

    如果是立体声电缆、第一个电路会发出声音、但如果是单声道电缆、则不会发出声音。

    因此、我们正在考虑改进第二个电路。

    此致、

    柳介