This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101EVM-K:在差分模式下配置时、噪声流会出现小峰值

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1558281/tlv320aic3101evm-k-noise-flow-see-small-peak-when-configure-in-differential-mode

器件型号:TLV320AIC3101EVM-K


工具/软件:

你(们)好  

在差分模式下配置时、我的客户会掩盖噪声流的小峰值、如下所示  

寄存器设置如下所示、任何建议都可以消除小噪声峰值?

W 30 00 00

W30 01 80

W 30 03 10.

W 30 66 02

W 30 09 00

W 30 07 0A

W 30 28 80

W 30 25 D0

W 30 26 08

W30 13 84

W30 16 84

W 30 15 7F

W 30 18 7F

W 30 0F 00

W 30 10 00

W 30 2B 00

W 30 2C 00

W30 52 80

W30 5C 80

W 30 2F 80

W 30 40 80

W 30 56 09

W30 5D 09

W 30 33 09

W 30 41 09

W30 19 80

使用单端设置、噪声流看起来很好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您如何在 EVM 上连接? 您可以发送图片吗? 交流耦合还是直流?

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mir

    这是我客户的 EVM 连接  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您将数据发送到哪里? IN2L 和 IN2R? 或者 IN1L 和 IN1R? 在您的脚本中、它看起来是 MIC1 L 和 R。在 EVM 上连接它们的位置、这有助于我们知道是交流耦合还是直流耦合。 您还能尝试更改采样率并查看空闲音调是否发生变化吗? 此外、当您尝试在单端模式下进行测试时、能否交换电路板上的 P 和 M 通道连接、看看是否会遇到相同的空闲音调? 我想知道它们是否只是存在于您的“M"终端“终端上、因此当您选择单端时、它会因为使用的是“P"终端“终端而消失。

    此致、
    Mir