This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3793A:音频论坛

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1548305/pcm3793a-audio-forum

器件型号:PCM3793A


工具/软件:

您好的团队、

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1512093/pcm3793a-rrtc-is-longer-than-the-set-value?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PCM3793A#

因为我是在长假,上面的线程被锁定了。

让我继续谈这一主题。
“因此、在 0dB 到–24dB 之间阶跃的正弦波将具有与 0dB 到–36dB 相同的 ALC exp 恢复时间? 阶跃大小无关紧要、阶跃总是相同?“

我不明白上述的含义。
在恢复操作中、ALC 增益从+24dB 变为 0dB。


关于时钟、6.144MHz 是 SCKI 的输入。

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamashita-San、

    我要描述的测试如下:

    在 0dBFS 处播放输入正弦波、然后突然将振幅降至–24dBFS。 测量 ALC 产生的输出。

    在 0dBFS 处播放输入正弦波、然后突然将振幅降至–36dBFS。 测量 ALC 产生的输出。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    当运行 ALC 的高电平输入变为不运行 ALC 的低电平输入时、低电平输入的值会影响恢复时间(恢复时间)。
    然而、不运行 ALC 的低电平输入对恢复时间的影响可以忽略不计;相反、它受运行 ALC 的高电平输入的影响很大。

    寄存器组值 ALC-Exp:24dB、PG3:0dB
    AIN1L 输入变化的恢复时间

    从–10dBV 更改为–40dBV→恢复时间:27s
    从–10dBV 更改为–50dBV→恢复时间:39s
    从–10dBV 更改为–60dBV→恢复时间:30s
    从–20dBV 更改为–40dBV→恢复时间:27s
    从–20dBV 更改为–50dBV→恢复时间:29S
    从–20dBV 更改为–60dBV→恢复时间:30s
    从–30dBV 更改为–40dBV→恢复时间:9s
    从–30dBV 更改为–50dBV→恢复时间:10s
    从–30dBV 更改为–60dBV→恢复时间:11s

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的柳山:

    我注意到您的寄存器 0x53 设置为 0x83、这将使用 ALC 的最短启动和恢复时间、但它具有 24dB 的“扩展“电平。 这意味着当信号低于压缩级别时、它的增益将增加 24dB。 我想我们都困惑,当从压缩到膨胀的过渡发生时,也就是压缩曲线的“拐点“。 我希望您看到的较长恢复时间与此相关、比如您希望信号保持在输出端的较低电压电平、还是希望信号回升至所需的电平? 您如何知道自己的目标是什么等级? 请告诉我您的测试设置、哪些因素决定了信号是否已恢复?  

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mir:

    恢复时间的测量方法与“图 37 中的测试方法相同。 起音和恢复时间响应“。
    目标水平的测量值为 80-90%、完全恢复的水平为 100%。
    测量的交流电压表或示波器。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的是、我想知道恢复时间是否也受此压缩斜率的影响? 比如、–10 和–20dB 在扩展之前被压缩、因此更长的时间才能达到预期值。 同时、从–30dB 开始的数据点所花费的时间更少、并且接近预期的 13 秒。

    -米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mir:

    可能会有影响、但我不确定。
    可能的原因是什么?
    如果您仍不确定、是否有推荐的替代方案?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamashita-San、

    您希望做什么、所以我可以向您推荐类似的器件? 或者、如何 在本设备上进一步调整 ALC、更改压缩或扩展级别、使肩部改变位置、如我所述。 或者、您可以禁用 ALC 并验证信号是否按预期通过、在最坏的情况下、您可以在 MCU 或 DSP 的数字侧实施您自己的压缩器。 很遗憾、我无法测试 ALC 操作、找不到适用于此器件的 EVM、我们不再制作 EVM。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mir:

    我尝试了各种解决方案但没有成功、因此我正在考虑尝试一种替代方案(如果有)。
    因为我似乎无法理解为什么会发生这种情况背后的基本原则、所以很难使用。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamashita-San、

    我建议切换到较新的器件。 您是否在寻找输入增益调整? TAA5x12 器件具有 AGC(自动增益控制)、相信该器件能够替代您的 ALC。 我们还有几款其他具有 AGC 的器件、您在这里想要哪些特性?

    -米尔