This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5212:外部电路

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1559527/tac5212-external-circuitry

部件号:TAC5212


工具/软件:

嗨、团队

您能帮助我了解我们推荐使用哪些外部电路(例如用于该编解码器周围的滤波器)来帮助其正常运行吗? 我们是否有应该馈入的推荐放大器级/滤波器电路?

谢谢、

Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    此编解码器的滤波要求很低。 通常、输入侧在某种无源 RC 滤波器之后放置了交流耦合电容器。 该滤波器的性质取决于音频源、但我甚至看到只有少量的电容器连接到 GND、可充当高频分流器、而无需完整的 RC 滤波器。 如果已知音频源与带内信号相比会有大量的带外噪声、我强烈建议滤除回音频频带、因为 ADC 很难处理带外噪声。 在大多数应用中、这实际上不会成为问题、但由于您提出这是唯一的硬性要求

    在输出侧也不需要滤波器、但最佳做法是使用截止频率为 20kHz 的无源 RC 低通滤波器来消除电路中的任何非音频噪声。 如果稍后使用另一个放大器级、情况尤其如此。

    此致、
    Jeff McPherson