This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:TLV320AIC3104

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1559926/tlv320aic3104-tlv320aic3104

器件型号:TLV320AIC3104


工具/软件:

您好:

 如果 BCLK 由主机处理器提供、TLV320AIC3104 是否会产生自己的内部 MCLK。 其在数据表中(下图)所述。因此、如果主机处理器上没有 MCLK 信号、则 BLCK 就足够了、MCLK ( TLV320AIC3104 的引脚 1) 可以保持悬空。  

此致
Athul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athul、

    是、如果为 PLL 提供了 BCLK、则不需要 MCLK。 它可以保持悬空。 BCLK 必须为 512kHz 至 50MHz。

    此致、
    Jeff McPherson