This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3105:BCLK 和 MCLK 信号质量检查

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1559614/tlv320aic3105-bclk-and-mclk-signal-quality-check

器件型号:TLV320AIC3105


工具/软件:

尊敬的先生:

我的客户在其工程中使用 TLV320AIC3105。 在 I2S 测量期间、发现 SoC 提供具有 6%抖动的 BCLK 信号、MCLK 具有用于 TLV320AIC3105 的低占空比、如下图所示。 这两个信号质量问题是否会对 TLV320AIC3105 产生任何影响?

具有 6%抖动的 BCLK:

MCLK 具有低占空比:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    低占空比 MCLK 不是问题。 然而、BCLK 上 6%抖动有点高。 如果是 5%或更低、我怀疑会有问题。 高于该值、则可能存在时钟错误的风险。

    此致、
    Jeff McPherson