This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:关于 Vthresh 电压

Guru**** 2811505 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2007, TSC2003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1552333/tsc2007-regarding-vthresh-voltage

部件号:TSC2007
主题中讨论的其他部件: TSC2003

工具/软件:

大家好、支持团队。

我可以在数据表的何处找到对应用手册 slyt292 中提到的 Vthresh 值的引用?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TSC2007 中、Vthreshold 是指用于检测有效触摸事件的内部电压比较器阈值—通常在 X+上测得的电压降至低于特定水平时。 这将触发 PENIRQ 信号变为低电平、表示“笔触“或触摸状态。

    该阈值不可由用户编程、也不会作为 TSC2007 中的特定寄存器设置公开。 ~数据表中未指定确切的电压电平、但确切的电压电平通常与以部分 AVDD 为基准的内部比较器相关(例如,Δ V 0.8 × AVDD 对于类似的触摸控制器很常见,但对于该器件没有明确说明)。

    因此、在应用手册或图表中、Vthreshold 通常在概念上用于指示设备根据压降通过 PENIRQ 检测到触控的点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在查看该器件的 Vthresh 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TSC2007 根据触摸屏幕时的阻抗变化确定有效的触摸。 如果您转至数据表的第 13 页、将会更清楚地说明这一点。 向 X 轴和 Y 轴施加电压、X/Y 阻抗两端的压降将决定触摸的坐标。 有一个 X、Y 和 Z(压力)坐标。

    PENIRQ 将在初始触摸事件时中断、并将此信号发送到主机处理器。  

    简而言之、用户没有为该器件提供或需要 Vthreshold、IC 会在内部偏置 XY 位置、并通过触摸自动检测坐标

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Douglas-San

    感谢您的回答。

    我很抱歉延迟回复、因为我正忙于与客户沟通。
    客户和我都没有忽略它、但应用手册说明了以下内容:
    0.4xVDD < Vthreshold < 0.6xVDD

    尽管数据表中没有明确说明、但在我看来 Vthreshold 值处于上述范围内。 是这样吗?
    您的答案对我和客户来说有点难理解、因此我希望得到更多的澄清。

    此致、

    DH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Douglas-San

    您能否确认我提出的其他问题?

    此致、

    DH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白、

    Vthreshold 是 0.4Vdd 至 0.6Vdd 的电压范围。 在本图表附近的各节中、还说明了 Vdd 会发生变化、并且与 Vb 成正比。

    因此、要知道 Vb 是大于阈值还是小于阈值、必须确定 Vb。

    例如、如果在 TSC2003 上使用 VB≈0.13 * VDD(其中 Rirq = 10kΩ)。 VB 远低于栅极阈值 0.4 * VDD