This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2:请推荐一些产品。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6130A2, TPA6133A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1559099/tpa6130a2-please-recommend-some-products

器件型号:TPA6130A2
主题中讨论的其他器件: TPA6133A2

工具/软件:

您好的团队、

很难在更新后的主页上找到耳机放大器、因此请推荐符合以下标准的器件。

模拟输入、双通道 x 125mW/32 欧姆或更高、专为实现低功耗而设计

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    TPA6133A2 和 TPA6130A2(相同但具有 I2C 控制)是功率最高的耳机放大器。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    我正在寻找更低功耗的器件。
    这些器件是否符合节能要求?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    可通过功率耗散与输出功率间的关系图来估算效率。
    它们是具有竞争力的 AB 类放大器、最重要的是、这些是超高功率耳机放大器。

    如果您的应用可以使用 D 类放大器、可以查看一些 TPA201xD2 和  TPA202xD2 放大器、尽管它们通常在更高的功率等级下驱动较低阻抗负载。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师