This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:要求检查

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1558634/tlv320adc6140-requirements-check

器件型号:TLV320ADC6140


工具/软件:

尊敬的先生:

我的客户正在寻找符合以下要求的音频 ADC 器件。

您能否帮助确认是否建议使用 TLV320ADC6140、或者如果 TI 拥有更新的解决方案? 谢谢你。

功能请求:  

1、最大输入信号为 24dbu。
2.在 0dbu 时、信噪比必须大于 75dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    我们的任何音频 ADC 都能够达到这种噪声水平、但我不知道有任何器件能够承受该输入电平。 TLV320ADC6140 具有仅 2Vrms 的差分满量程输入。

     PCM6xx0-Q1 系列可支持 10Vrms 满量程差分输入 (22.22dBu)、但仍然不满足您的要求、但非常接近。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路设计上会按照24dbu的信号输入、进过运放缩小到2 Vrms、对于输入信号0dub换算到adc输入为126mv μ V

    相当于要评估输入信号126mv的时候、我们的TLV320ADC6140理论信噪比和THD能否满足我们的需求。μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于–24dB 输入、数据表 SNR 值将降低 24dB。 对于输入为 1kHz 的所有情况、该值应保持在 75dB 以上。 不过、数据表规格仅在该频率下测量、因此我们无法确定 SNR 是否会将该值保持 在 20Hz 或 20kHz。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于这个表格我们应该怎么理解看起来开启DRE功能信噪比会更好、这个模块是把输入信号衰减后再放大吗?对于我们的应用开启DRE看起来会改变输出的实际值。μ s

    您们能否在评估版帮忙验证一下输入在126mv的情况下TLV320ADC6140信噪比测试出来是多少、我们可以根据测试数据来评估余量是否能满足我们的需求。μ s

    我们看到官网上采购评估版周期比较长、我们要尽快验证、看起来时间比较紧、您们能否帮助在您们的评估版上测试一下 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    今天是美国假期。 请耐心等待、我们的团队明天会与您一起跟进。

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    对于 126mVp 信号、我在禁用 DRE 的情况下测得的 SNR 约为 83dB 至 85dB。 启用 DRE 会将其提高 610dB 至 10dB。

    此致、

    Garret