This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC6140EVM-PDK:对具有 NXP i.MX 8M Plus 处理器的 TLV320ADC6140 提供器件树 (DTS) 支持

Guru**** 2924170 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1560109/adc6140evm-pdk-device-tree-dts-support-for-tlv320adc6140-with-nxp-i-mx-8m-plus-processor

器件型号:ADC6140EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:TLV320ADC6140

工具/软件:

尊敬的 Texas Instruments 支持团队:

我谨致函请求有关在运行嵌入式 Linux(内核版本 6.1.22)的定制电路板上将 TLV320ADC6140 音频 ADC 与 NXP i.MX 8M Plus 处理器集成的技术帮助。

I²S 目标:我们的目标是使用 i.MX 8M Plus 的同步音频接口(SAI / I ² C 总线)从 TLV320ADC6140 捕获 4 个音频通道。

分析和迄今取得的进展:

  1. I²C 已经查看了 TLV320ADC6140 数据表、并了解其主要配置(音频格式,主/从模式等)是通过硬件引脚设置的、因为它没有像 I ² C 或 SPI 这样的软件控制接口。

  2. 基于此、我们得出结论、不需要复杂的、特定于器件的内核驱动程序。 我们的计划是使用标准 Linux ASOC(ALSA 片上系统)框架以及通用simple-audio-card驱动程序和dummy-codec

  3. 我们已经将 i.MX 8M Plus 上的 SAI5 接口配置为充当 I²S I ² C 总线主器件(提供 BCLK 和 FSYNC)并接收音频数据(捕获模式)。

所需信息:为确保可靠集成并防止信号完整性问题、请参考以下有关设备树.dts配置的指导:

  1. 引脚控制 (pinctrl) 配置:连接到 TLV320ADC6140 的 DOUTx、BCLK 和 WCLK 输出时、处理器引脚的建议电气设置(驱动强度,压摆率,上拉/下拉)是什么? 虽然我们使用标准值、但 TI 的官方推荐可能是理想之选。

  2. 方法验证:我们simple-audio-carddummy-codec TLV320ADC6140 等无控制器件配合使用的方法是否是 TI 针对 Linux 集成的推荐做法?

  3. 参考设计:是否有任何器件树示例或应用手册演示了如何将 TLV320ADC6140(或类似的硬件配置的 TI 音频 ADC)连接到运行 Linux 的 ARM 处理器(例如 NXP i.MX、Broadcom 等)? 经过验证的参考代码片段会非常有用。

提前感谢您的时间和专业知识。 您可以提供的任何信息或示例都将极大地帮助我们的项目取得成功。

此致、

e2e.ti.com/.../imx8mp_2D00_evk_2D00_debix_2D00_model_2D00_ab_2D00_sai5.zipRúbenPereira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Ruben Pereira 

    对语句“因为它没有像 I²C 这样的软件控制接口 “感到困惑。 请在下面找到答案。  

    1. 希望您查阅合适的数据表 —  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv320adc6140.pdf— 第 7.5 节介绍了 I2C、I2S 接口的电气配置。
    2. 我们有基于 I2C 的上游 Linux 驱动程序、它附带内核源代码 tlv320adcx140.c  (适用于 6.1 版本 tlv320adcx140.c) 。 您不需要手动集成。 它只需要器件树配置。 驱动程序将根据需要自动配置音频格式并控制设备、因此、由于您已经在使用 Linux、我认为最好使用此驱动程序。  
    3. 有关驱动程序配置以及设备树示例的文档 —  ti,tlv320adcx140.yaml 。 我想你可以使用简单的音频卡与 i2c 节点具有类似的配置在.yaml 文件.

    希望这些信息有所帮助。 谢谢  

    此致

    Niranjan