This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:温度过高(几乎瞬间达到 OTW)。

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1558513/tas3251-excessive-temperature-otw-reached-almost-instantaneously

部件号:TAS3251


工具/软件:

尊敬的专家:
我在自己的主板上嵌入了 TAS3251 时遇到了问题。
当我释放 RESET_AMP(拉高)时、CLIP/OTW 变为低电平、几乎瞬间会变得过热、 并在几秒钟 (~5s) 内置位故障((OTE 指示、因为我们甚至可以触摸 IC 主体,过热)。  

我移除了 LC 滤波器(这意味着 SPK_OUT 保持悬空 — 无负载)并验证了示波器中的开关、600kHz 频率完美、SPK_OUT+和 SPK_OUT-(通道 A 和 B)之间没有重叠、温度行为保持不变(实际上,当输出开关引起我的注意时,我看到了一些振铃,但似乎不是根本原因)。

我的工程设计用于 PBTL 操作、但为了调试问题、我将配置更改为 BTL (MODE=0)、并在物理上分离 SPK_OUTA+<>B+和 A-<>B-之间的连接(断开 PCB 的引脚 34 和 36、并移除通道 B 的自举电容器)。 在 BTL 模式下运行(也没有负载)CLIP/OTW 上的行为保持不变(几乎瞬间变低)、但温度上升不会太快、它需要超过 5 分钟 才能使人体变热(触摸感知)、OTE 未置位(看起来 TAS 达到稳定的工作温度 — 但考虑到空载条件,温度过高)。
由于我们正在开发的工程需要继续进行、因此我返回了 LC 输出滤波器、并施加了轻负载(100 欧姆)以传递一些输出信号。 我的测试信号为 70Hz 的纯正弦波。 在n´t、我~了另一个问题、我不知道它是否与过热有关、输出端存在振幅为 1.4Vpp 的开关频率 (600kHz)。 即使我使 DAC 保持静音状态(SPK_OUT 处没有 70Hz 正弦波)、LC 滤波器的输出端仍然存在 600kHz 开关频率~1.4Vpp(无论我是否保持 100 欧姆负载)。
您能帮我解决这个问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andre Nunes、

    关于这些问题、我还需要更多的信息。

    您能帮助分享 SCH 吗?  

    以及您对此芯片的热设计、尤其是与散热相关的设计。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Wenbin。
    感谢您的帮助。

    以下是我的原理图: SCH290401_0.1-6

    在热设计方面、我遵循了 EVM 实践。 我的设计支持以与 EVM(带螺钉)相同的方式组装散热器。 但是、在上述测试中、我不使用散热器(因为我处于空闲状态,根据数据表,PVDD 的功耗应约为 20mA、我的 PVDD 为 36V、这意味着大约 720mW — 我认为这种功耗不应该触发 OTW)。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andre Nunes、

    感谢您的答复。

    我已查看 SCH、似乎 没有任何因素会导致 OT 问题。 如您所述、OT 在散热器缺失时发生、OT 在散热器就位时发生吗?

    同时、您已经注意到、空闲功率约为 0.72W、并且这仍然因电感器而异。 您能否帮助检查电路板上的空闲电流、它是否保留类似的数据?

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Wenbin。
    放置散热器时、行为相同。
    我检查了在组装和未组装电感器的情况下的电路、这不会改变 TAS 的行为、OTW 立即置位并且 IC(或散热器)会变热。 我将检查电路板中的实际空闲电流。
    也许这些信息可以为您提供帮助:当我在没有 LC 滤波器的情况下运行 TAS 时、为了检查 TAS 切换、我验证了一些振铃、如前所述、但我还验证了占空比不在 50%(数据表指出,在空闲状态下应该为 50%)。 实际上、占空比约为 60%。

     PPC3 生成的系数可能会影响输出级性能? 我担心错误的配置可能会永久 损坏 TAS。  
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre Nunes。

    您使用的是 BD 模式还是 1spw 模式? 实际上、您是否可以共享 PPC3 设置(PPC3 文件)? 我可以在 EVM 上检查它以尝试重新生成。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Wenbin。
    为了确保我可以共享 PPC3 文件、您可以在此处访问: TAS3251.h
     
    实际上、我在 TAS3251 数据表、PurePath Console 3、EVM 或 TI 的任何其他相关材料上没有找到 BD 或 1SPW 调制方案的参考资料。 TAS3251 似乎不允许选择这种调制方案。
    您能告诉我如何在两者之间进行选择吗?
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    感谢您的分享。

    *。h 文件是*。PPC3 文件的输出。 如果您有 PPC3 文件、最好将其导入 PPC3 应用并写入 EVM。 如果没有 PPC3 文件、我会将.h 文件传输为可由 PPC3 应用识别的格式。 这需要一些时间。 完成 EVM 上的测试后、我将进行反馈。

    BR、

    Wenbin