This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2004:POR

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1559749/tsc2004-por

部件号:TSC2004


工具/软件:

您好、

我对电源的复位有疑问。

1、断电时间为 300ms 或更短时,PINTDAV 不会变为高电平, TSC2004 不会工作。 此原因是否与“表 1. 建议的下电上电时序“在 POR 文档中? 大约 50%的时间出现此问题。

https://www.ti.com/jp/lit/an/sbaa193/sbaa193.pdf

2.如果是,是“表 5. 案例 1:TSC2004 AD0 引脚连接到“0""“"作为“作为将 PINTDAV 设置为高电平的对策有效?  

3.如果是、是否可以省略第 3 步? 由于客户的电路设计、很难执行第 3 步。 如果可能、我想执行“步骤 1→2→4→...“

e2e.ti.com/.../TSC2004.pptx

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    今天是美国假期。 请耐心等待、我们的团队明天会与您一起跟进。

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff San、

    感谢您的支持。

    我期待着明天能听到您的声音。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff San、

    关闭电源并再次打开后、我按照以下步骤操作、此问题已得到解决。

    我检查了状态寄存器的 D7 并执行软件处理。 是否有任何情况下 D7 在关闭并再次打开电源时不会变为 1? 如果此过程有任何问题、请告知我。

    步骤 1→步骤 2→检查状态寄存器的 D7 是否为 1。 如果该位为 1、则转到第 4 步。→第 4 步→第 7 步→第 8 步

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuta:

    1.是的,这与电源序列有关。 该表指出、如果断电时间短于 200ms(正常)或 1.2ms(冷)、内部复位电容器可能无法完全放电。

    2.表 5 如果下电上电时间过短,序列应强制复位。 您建议的流程良好:

    步骤 1->Step2->Read Status 并检查 D7

    如果 D7=1、则执行步骤 4->Step7->Step8

    如果 D7=0、则继续正常初始化

    3.步骤 3 是可选的、但如果 RESET 仅通过电阻器上拉。 如果主机驱动器直接复位、则可以省略步骤 3、否则请保留步骤 3。

    您可能能够使用简单的负载/泄放电阻器强制数据表关断时间、使 SNSVDD 在两个周期之间达到 0V。