This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6754Q1EVM:USB 2.0 音频驱动程序问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6754Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1560269/tas6754q1evm-usb-2-0-audio-driver-issues

器件型号:TAS6754Q1EVM


工具/软件:

大家好:

我在开始使用 TAS6754Q1EVM 时遇到问题。 我的笔记本电脑无法将其识别为音频输出、当我尝试更新此设备的驱动程序时、我收到消息、表示没有可用的更新驱动程序。  
另外,当我想查找安装的驱动程序时,它说“没有可用的驱动程序“。 因此、我查看了 PPC3 的清单并搜索了 USB 2.0 音频驱动程序的位置。 不知何故、我没有安装驱动程序、也找不到从哪里获得驱动程序。  
这里有人有建议吗? 甚至驱动程序作为文件、以便我可以安装它? (Windows 11)

非常感谢、此致、
Lennart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lennart,

    根据其他帖子、首先尝试卸载 PPC3、然后重新安装它。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答! 现在它可以正常工作。

    非常感谢、此致、
    Lennart