This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6138A2:最大负载电容

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1561344/tpa6138a2-maximum-load-capacitance

器件型号:TPA6138A2


工具/软件:

大家好!

我对最大负载电容有疑问。
可连接到以下 EVM 上的 C19 和 C20 的最大负载电容是多少?
目前、R22 和 R23 为 33Ω。

此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:

    只要电容器和放大器输出之间有电阻器/电感器、就没有电容限制。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师