This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:在 Windows 11 上安装 PurePath Studio GDE 时出现问题 (ComponentLibrary 中没有.xml)

Guru**** 2867410 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1559863/tlv320aic3254-problems-installing-purepath-studio-gde-on-windows-11-no-xml-in-componentlibrary

部件号:TLV320AIC3254
Thread 中讨论的其他器件:PUREPATHSTUDIO

工具/软件:

您好:

我尝试在运行 Windows 11 的 Lenovo PC 上安装 PurePath Studio miniDSP GDE (v5.95)。 程序本身会安装并打开、但会出现 组件库 切勿填充预期.cmp.xml文件和相关文件。 相反,我只看到.asmx.html文件。

我已经尝试过:

  • 以管理员身份运行安装程序

  • 同时在默认的 Program Files (x86) 路径和类似的简单路径中安装 C:\TI\PurePathStudio\

  • 安装后清除 GDE 缓存和状态

  • 在 Windows 10 和 Windows 7 兼容模式下运行

这些步骤都不会导致具有 XML 文件的有效 ComponentLibrary、因此我无法在 GDE 中打开或使用框架。

问题:

  • 是否有在 Windows 11 上安装 PurePath Studio 以便正确填充 ComponentLibrary 的正式方法?

  • 如果不是、是否可以.cmp.xml从 TI 或其他受支持的源获取正确组件库(带文件)的副本?

  • TI 是否正式支持 Windows 11 上的 PurePath Studio?

提前感谢任何指导!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    今天是美国假期。 请耐心等待、我们的团队明天会与您一起跟进。

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。 在等待期间、我做了一些进一步的测试、以确保这个问题不仅仅与环境相关。 下面是我发现的:

    • 已在 Windows 10 (x64) 和 Windows 7 (x64) 上测试–相同的行为。

    • 安装程序 EXE(来自 TI 工具页面的 133 MB)运行正常、PPS 安装、并且 GDE 打开时没有错误。

    • 用户组件库是在包含.xml文件的文档中创建的。

    • 无系统组件库 在 Program Files (x86) 下部署。

    • 双击 GDE 中的框架不会执行任何操作(它们显示在图中,但不会打开)。

    • 已运行 clear GDE cache 和 state 并以 Administrator(管理员)身份重新启动–没有更改。

    • 尝试将安装到C:\TI\PurePathStudio\而不是程序文件–没有更改。

    • 已解压msiexec /a→μ s 的 MSI 确认 MSI 包本身会执行此操作 不包含任何 ComponentLibrary 有效载荷

    摘要: 安装程序似乎缺少或跳过了 System ComponentLibrary、这使 PPS 无法使用(无法打开框架)。

    请求:

    1. TI 能否为 TLV320AIC3254 miniDSP GDE 提供系统组件库的单独 ZIP?

    2. 或者、是否有包含该更新或更正后的安装程序?

    3. PPS miniDSP 是否仍在 Windows 10/11 上得到正式支持、或者是否应限制为特定的操作系统版本?

    再次感谢您的帮助!
    –Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您能否分享问题的屏幕截图? 我一直在 Windows 10 和 11 上使用 PPS、没有任何问题。 组件库是一个拖放界面、因此如果您在“框架“部分的 AIC3254 下看到“AIC3254 8x4x“、您可以将其拖放到主图中。  

    在图表中包含框架后、您可以将其他对象拖放到图表中以创建处理流程。 如下图所示:

    该示例将是模拟旁路路径(通过数字路由)。

    然后、为了确保您的流程正常运行、请再次单击框架、然后单击“SystemSettingsCode"末“末尾的小三点。 在这里、您将看到用于创建输入和输出以及时钟配置的 I2C 命令。 通常、对于首次运行、您可能不需要更改此值、但如果您需要使用与默认值不同的输入或输出或不同的时钟配置、则更改此值会变得非常重要。 当您使用我在示例中使用的任何处理器间对象时、我还建议您将“SynchMode"(“(同步(同步模式)设置为“Enabled"(“(已(已启用)。 这将是在 System Settings Code 中访问的一个属性、用于确保在 ADC 和 DAC 之间同步时钟。  

    要在电路板上运行该流程、如果您使用的是 EVM、可以转到“Build"->"Download and“ and Run"“ Run"。“。 如果您使用自己的板、请执行 Build->Generate Code、然后它将创建一个 I2C 配置脚本、它将同时运行您的系统设置代码和 miniDSP 所需的代码。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,谢谢您的答复!

    我认为我的问题不是拖放工作流程本身。 我可以像在屏幕截图中一样将框架拖到图中,但当我双击打开框架时,没有任何事情发生–块完全没有响应。

    以下是我目前为止尝试过的方法:

    • 在 Windows 10 和 Windows 7 计算机上均已安装 PPS v5.95 miniDSP。
    • 已清除 GDE 缓存和状态、并以管理员身份重新启动。
    • 已验证文档中的 User ComponentLibrary 是否包含 XML 文件。
    • 但是在 Program Files (x86) 下没有安装 System ComponentLibrary。
    • 使用 msiexec /a 解压安装程序 MSI 并确认:MSI 包根本不包含 ComponentLibrary 有效载荷。
    • 尝试同时安装到默认路径和简单路径 (C:\TI\PurePathStudio\)。 结果相同。
    • 已尝试兼容性设置 (Win7、XP SP3)–没有更改。

    因此、核心问题似乎是:

    System ComponentLibrary 完全缺失、这会阻止框架打开。

    请确认:

    1. 当前的 PPS miniDSP 安装程序是否实际在您的设置中部署系统组件库?
    2. 如果是、TI 是否可以为 TLV320AIC3254 提供系统组件库的单独 ZIP?
    3. 如果否、是否有包含完整有效负载的更新安装程序可用?

    再次感谢您的指导–我只是想确保我不会忽视一些基本问题。

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想你对 PPS 的工作方式感到困惑 — 你不需要双击一个框架,当你双击不会发生任何事情。 而是将其他组件拖到放置框架的同一屏幕中。 当前的框架会更新屏幕左侧的可用输入输出、DSP 和其他选项。 但是、除了显示您使用的器件之外、它在 GUI 中没有任何用途。 我不知道什么是系统组件库或您要查找什么、如果您可以显示您听说过的位置、这可能会帮助我理解。  

    此致、
    Mir