This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825M 电感举报问题

Guru**** 2893240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1539756/tas5825m-tas5825m-inductive-whistling-problem

器件型号:TAS5825M


工具/软件:

您好,我们目前正在遇到电感器吹哨问题,播放声音的频率越高,吹哨声越大,所附的是电感器的规格,请帮助看看是否有任何解决方案!e2e.ti.com/.../SIPM0603A_2D00_SERIES_5F00_ASDI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan

    通常、哨声不是由电感器引起的、只有电容器有这种哨声。

    由于电容器有 2 块导电板、这块振动板可以产生声音。

    使用较小尺寸的电容器可能可以缓解这个问题。 但有时无法避免。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的杰西

    我在公头电路板上尝试了同一个电容器、没有明显的改进、我们听了这个改进、但仍然认为声音来自电感器、请帮助我看看是否有任何其他解决方案来解决这个问题、随附了一张我们使用的电感器参数的图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan

    也许下面的几个行动可能对您有帮助。

    1.播放单音,检查哪个频率可以导致噪音更大。 如果有一定的频率影响声音、您可以在频率下进行一些抑制。

    2.由于我找不到您的电感器的 DS、您可以尝试使用多种电感器来看看这是否可以软化。

    -具有较大 DCR 的电感器、我们可以查看 PWM 下的纹波是否可以软化、不确定这是否有助于解决这个问题。

    电感器、具有大电感、这可以滤除更多高频、这可能对这种情况有所帮助。

    -电容大,这也用于滤除更多高频,这可能对这种情况有所帮助。

    -在“相同的电容器“上,你意味着小尺寸的电容器? 您是否尝试过尺寸更小的电容器?

    tkx

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的杰西

    NPO 或 COG 型电容器会改善噪声吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan

    很抱歉、我们没有这两种 CAP 的相关研究。

    也许您可以与 CAP MANUFACTURER 确认了解更多信息。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 杰西

    我们已经尝试了较小尺寸的 MLCC ,从 0805 更改为 0603 ,但在降低噪音(哨声)方面的改进是最小的。 我们可以尝试使用采用更小 0402 封装的 MLCC 电容器吗? 如果较小的 MLCC 仍然无法改善、我们是否可以尝试使用封装较小的电解电容器? 这会对功率放大器的输出产生任何影响吗?

    我们的电流电路设计如下图所示。 还有其他改进建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan

    请参阅以下评论:

    例如 1.0402。 但由于电容误差可能较大、尺寸较小。 也许可以尝试 1uF 更好。

    建议不要使用电解电容器。 它通常用于直流电压、例如与 PVDD 作为旁路电容器连接。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jesse

    我已经尝试了 0402 1μF 电容器、但它没有产生任何明显的效果。 请提供其他建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan

    我们没有很好的解决方案来解决这种噪声。 无法由放大器控制。

    您可以尝试与电容器或电感器供应商确认是否出现此问题。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse

    我们当前的使用场景涉及两个最大规格为 20W/8 欧姆的扬声器、在实践中、它们的输出将限制在 10W。 在这种情况下、我们当前的硬件设计是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan

    你的公鸡没有问题。

    tkx

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们能否将 AC12、AC21、AC25、AC31 从 680nF 更改为 100nF 或 220nF、这种变化是否存在任何风险

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan

    使用上面的电容器没有问题。

    建议使用 220nF。 100nF 可能会影响高频下的 FR。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

    如何将输出功率降低到 10W、扬声器是 4 Ω 10W  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan

    请查看以下链接、了解如何在 DSP 中执行调优。

    https://www.ti.com/lit/an/slaa894/slaa894.pdf?ts = 1756859005602&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTAS5805M

    谢谢

    Jesse