This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:为什么他的丝印标记与规格中的标记不同?"

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1559730/tpa3116d2-why-is-his-silk-screen-marking-different-from-the-one-in-the-specification

器件型号:TPA3116D2


工具/软件:

为什么他的丝印标记与规格中的标记不同?“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有PCN提供?我在官网找不到 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Iko

    您是指具有 D2 而不是具有 D2?

    由于此设备非常旧、我不确定会发生什么变化。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、规格书中描述了有D2但是这颗零件上却没有、官网中也无法找到相关的说明、那如图中的零件没有D2的物料它可订购的零件编号会是什么呢?希望有相关的人可以解决这个问题或者出具PCN说明、新的DC也存在这个样式、我认为这是一种疏漏。μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Iko

    请与您的购买方核实。 查找相应的 TI 销售或 FAE。

    我们方面没有相关信息。

    很抱歉让人困惑。

    谢谢

    Jesse