This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:如何驱动此芯片

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1555947/tas2505-how-to-drive-this-chip-up

部件号:TAS2505


工具/软件:

TAS2505 的硬件启动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    请在您提问时详细说明。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:
    感谢您的回复、我阅读了您的推荐文档、目前我正在等待订购 EVM 以进行下一步调试。
    我担心这个问题是由我们的硬件引起的、因为 使用的硬件是基于一个 TAS2505 COB 的跳接线硬件。 I2S 信号非常糟糕、我怀疑 MCLK 或 BCLK 对于 PLL 输入来说太糟糕了。 以下是捕获的 I2S 信号(主机 MCU 回放为 16 位、标准 I2S、44.1kHz、MCLK 为 11.2896MHz。 TAS2505 I2C 寄存器设置基于 TAS2505 应用参考指南(修订版 C)中的示例 5.1,在寄存器设置后可以听到砰砰声):

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Guo

    因为伊凡是 ooo 的美国假期。

    回到办公室后、我们会尽快回复您。

    I2S 似乎有太多的噪声。 可能需要检查数字 GND 是否干净。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    我们似乎也在通过电子邮件跟进此调试。 如果您需要继续在论坛上工作、请告诉我。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ivan 和 Jesse 的答复。

    是、我们也在通过电子邮件讨论这个问题。 我可以通过电子邮件等待您的解决方案、这是相同的。