This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254EVM-K:无法在 PurePath Studio 中更改运行时设置:错误:miniDSP 未能更改自适应缓冲区、挂起位保持置位、复位目标。

Guru**** 2924610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1561805/tlv320aic3254evm-k-unable-to-change-runtime-settings-in-purepath-studio-error-minidsp-failed-to-change-adaptive-buffer-pending-bit-remains-set-reset-target

器件型号:TLV320AIC3254EVM-K


工具/软件:

我将使用 PurePath Studio 以及 AIC3254EVM-K 和 USB-MODEVM。  我在下载和运行设计时遇到了问题、但当我尝试更改组件(立体声混频器和立体声多路复用器,具体来说)的运行时属性之一时、PPS 会打印“错误:miniDSP 无法更改自适应缓冲器、挂起位保持置位、复位目标“。  我尝试了一个自定义设计和两个示例设计、但它们都存在相同的问题。

我不明白我为什么会遇到这个错误或者如何解决它,任何想法?  我当然已经重置目标、但这也会重置 PPS 配置。

我正在使用 Windows 11、下面是我安装 PurePath Studio 时的帮助->关于窗口:

为了在我的设置中重现问题、我执行了以下操作:

1.将 AIC3254EVM-K 连接到 USB-MODEVM、将 USB-MODEVM 连接到 PC。

2.打开了其中一个示例设计:AIC3254_ADC_AGC_A2D_EQ_LOUD_VOL_DAC_MUXed 或 AIC3254_ADC_I2S_VOL_DAC。

3.选择“构建“->"下载“下载并运行“。 PPS 屏幕变为蓝色、表示成功。

4.选择任何立体声混频器或立体声多路复用器组件、并尝试修改其中一个运行时属性(例如,立体声多路复用器,将多路复用器选择从 1 更改为 2,反之亦然)

5.输出窗口中打印错误。

下面的屏幕截图。  在本例中 、我使用了 AIC3254_ADC_I2S_VOL_DAC、并尝试将 Stereo_Mixer_ 1 元件中的 StereoPair1_GAIN 从 0.5 更改为 0.9。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我们的专家不在办公室,我现在要回到办公室。 我将在星期一上更详细地了解这一点。 我知道这些自适应功能已锁定到承载音频的 I2S 时钟。 根据您的描述、如果运行时属性未更改、播放和录制没有问题?

    谢谢、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢! 我忘记了我的 USB-MODEVM 设置了开关、以便 USB I2S 和 USB MCK 关闭、并在外部提供、因此我不提供它们。 这可能是问题所在。 如果成功、我将测试您的回复并将其标记为解决方案。 谢谢!