This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:I2S 时序要求

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242, PCM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1561817/pcm5121-i2s-timing-requirements

器件型号:PCM5121
主题中讨论的其他器件:PCM5242

工具/软件:

您好的团队、

您能告诉我 I2S 时序要求吗?
如果您有任何与为 PCM510x 提供的文档(随附文件)类似的文档、请提供。

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    由于某种原因、 本数据表中缺少此表。 但是、如果您参考 PCM510x 系列的数据表 或 PCM5242、 这些规格是相同的。 在没有正式表格的情况下、我会使用相同的表格作为 PCM5121 的参考。

    此致、

    Arash