This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:PCM5242 无输出

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242, PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1556833/pcm5242-pcm5242-no-output

器件型号:PCM5242
主题: PCM5102A 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、我为 PCM5242 构建了一个测试板、但没有输出。 可以帮助我进行故障排除吗?

测试参数如下:

  1. 具有单端输出的硬件模式
  2. DVDD:3.3V
  3. 外部 LDO 1.8V 由 TPS7A2018 使用、这对于测得的电压为 1.881V 至 1.91V 有点奇怪
  4. XSMT:由 MCU IO 提供 3.3V 电压、在 AVDD、DVDD、LDOO 电源之前 10ms 上电
  5. 24.576M/22.5792M 晶体的外部 MCLK、BCK、LRCK、数据由 XMOS USB IC 从同一晶体分频
  6. 所有 I2S 信号均正常输出

原理图如下所示

输出端根本没有信号。 VNEG 仅为 0.47V(我知道应该为–3.3V)。 将引脚 26 (SCK) 连接到 GND 后、仍然没有信号、并且 VNEG 为 0V。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    大多数问题源于时钟错误。 根据您的原理图、您将电路板设置为具有 I2S 信号的硬件模式。 因此、请探测并绘制 同一屏幕上的所有 I2S 信号、确保其符合中显示的格式  图 19 。 (I2S 音频数据格式)

    另外、确保您的 CLKS 值正确并符合以下公式、否则器件不会提供任何输出、内部 CP 也将无法正常工作。

    BCLK= (通道数)  x  (通道深度)x    FS   

    我会为 XSMT 放置一个 PU、以确保在 XMST 上没有信号时它不会静音。 — 您还需要为每个外部电源使用专用的去耦电容器(尽可能靠近引脚放置)。 配置  图 80 。 作为其值的参考。  

    如果您仍有任何问题、请告诉我、我很乐意帮助您进行调试。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的及时详细答复。

    1. 关于 XSMT 引脚、遗憾的是、由于缺少外露引脚、我们目前无法将 XSMT 通过硬件连接到 3.3V。 我们已经验证 XSMT 已正确设置为 3.3V、并且在启用 PCM5242 电源 (AVDD/DVDD/LDOO) 之前、其时序设置为高电平。 即使 XSMT 仅在 I2S 传输开始后设置为高电平、XSMT 设置为高电平后输出是否不应该恢复?
    2. 对于时钟信号、我们已经尝试将 SCK 接地(引脚 26)以使用内部 PLL、但仍然没有输出。 在这种情况下、不正确的时钟配置是否仍会导致?
    3. 我们使用的双晶体振荡器是标准 24.576MHz 和 22.5792MHz、应满足表 32 中规定的要求。 可能会忽略其他配置问题吗?

    再次感谢您的支持。 我期待着您的见解。

    此致、Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    只要您 验证 XMST 不会使设备静音(变为低电平)、就可以。  (您仍需要在后面校正电源的去耦电容器)   

    您是否检查过 VNEG 是多少? 它是否正常工作?  

    现在让内部 LDO 接管

    我想查看上所有 I2S 信号的实际图  也一样  用于检查 边缘的屏幕。 为了进一步验证 CLKS ,还需要 BCK 和 LRCLK 的确切值以及通道深度。

    由于它是由硬件控制的、只要您的格式和 CLKS 正常、就应该直接进行操作。

    请注意、DAC 为每个通道产生 DIFF 输出、我 注意到您连接 为单端、  

    (请参阅用户指南中的图 7)  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的持续支持和及时响应。

    我们在测试方面取得了一些进展。 我将 I2S 信号路由到另一个 PCM5102A PCBA、音频输出正常工作。 这确认问题出在 PCM5242 设置上。 比较 PCM5102A 和 PCM5242 的配置后、主要区别在于 PCM5102A 使用其内部 LDOO、而 PCM5242 使用用于 LDOO 的外部 1.8V 电源供电。 我计划明天修改 PCM5242 设置、以使用其内部 LDOO 进行进一步测试。

    但是、我注意到 PCM5242 和 PCM5102A 数据表之间的电源配置存在一些差异、这引发了几个问题:

    1. 在 PCM5242 数据表中、DVDD (3.3V) 被描述为为为 PLL 和振荡器供电、并在红色框中标记、表示模拟电路。 但是、“dVDD"这个“这个名称有点令人困惑、因为它暗示了一个数字电源。
      相比之下、PCM5102A 数据表的红框中显示了为电荷泵和振荡器供电的 CPVDD (3.3V)、也代表了模拟电路。 这是否意味着 PCM5242 的 DVDD 等同于 PCM5102A 的 CPVDD?
    2. 如果是、PCM5242 的 CPVDD 有什么作用? 它是否只负责电荷泵?

    3. 如果 PCM5242 的 DVDD 确实用于模拟电路、 AVDD、DVDD 和 CPVDD 是否应共享相同的+3V3_AVDD  电源?

    再次感谢您的指导。 我期待着您的澄清、以帮助解决这些问题。

    此致、Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    这些器件不共享相同的布局或设计、其中 DVDD 的名称用法不同、并且有点令人困惑。

    对于 PCM510x、当电荷泵具有自己的专用电源时 、 PLL 分为 AVDD 电源组 、而在另一个电源组中、PLL 由称为 DVDD 的电源单独供电。 在 PCM5242 的图中、它们似乎 没有显示电荷泵电源。 您可以使用一个电源为所有 3.3V 电源供电、但必须在引脚位置为每个电源提供专用的去耦电容器。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的持续支持。

    经过多轮调试(包括断开外部 1.8V LDO 电源)后、情况保持不变。 我仔细比较了 PCM5242 和 PCM5102A 的原理图、它们看起来非常相似、没有明显的差异。 您能否再次查看这些问题、以检查我们可能遗漏的任何潜在错误? 我附上了供您参考的原理图。

    在现阶段、我正考虑以下可能的原因:

    1. 引脚 22 当前悬空。 它是否应该连接到 GND? 这是否会影响 PCM5242 的运行?
    2. 输出 OUTRN 和 OUTLN 悬空。 我记得之前已经确认、如果不需要平衡输出、这些引脚应该保持悬空、但这是否仍然会产生影响?

    再次感谢您的帮助。 我期待着你在这些问题上给予指导。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我看不到 2 个原理图完全失败的任何不同之处。   

    由于您在硬件模式下使用器件、因此引脚 22 是输出、应保留下来。  在 SW 模式下、将其连接到 GND 与否会有所不同。  

    您也可以将未使用的输出悬空。  

    如果您已经检查了引脚上的所有电源并且它们都是正确的(因为您正在向芯片发送经过验证的 I2S 信号集) 、则可能是芯片已损坏或本身有问题。

    处于硬件模式的器件、一旦有正确的电源和 I2S、 它们就应该可以正常工作。

    我 建议更换部件以确保、如果问题仍然存在、那么它将是您的电路板本身。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的指导和支持。 我们了解这种情况、并将继续制造新的 PCB 以进行进一步测试。

    再次感谢您的帮助。

    此致、

    Alex