This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1550457/tpa3255-tpa3255

器件型号:TPA3255


工具/软件:

大家好、我设计了一个 240W 的 D 类放大器。 在 mu 系统中、我在电路接地端与 XLR、RCA 连接器接地端之间连接了一个 1K @ 100MHz 的铁氧体磁珠。

当我将接头连接到 AP 并将 4 欧姆+ve 的输出短接至机箱时、铁氧体磁珠损坏...

这是什么原因?

我的想法是,当连接器连接到系统.. 连接器接地通过交流电源线...连接到 AP 接地端 该接地和电路接地通过铁氧体磁珠... 甚至我在输出端使用 1 kHz 正弦信号... FB 提供低电阻... 和巨大的电流将流.. 这是我的错吗?

将一个电容器并联到 fb 可以解决这个问题吗?

它会不会在 EMI/EMC 中产生任何问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否阐明发生这种铁氧体磁珠故障时所进行的测试? 您是否从根本上将输出接地短路以进行系统故障分析?  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    通常、输出端需要 LC 滤波器(电路如下所示)、只有铁氧体磁珠是不够的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    您是否使用 BTL 模式? 关于 LC 滤波器设计、您可以参阅下表中的设计参数。 谢谢。