This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110:当输出电压为高电平时、输出频率会发生变化

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2110, TAS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1552973/tas2110-output-frequency-is-changed-when-the-output-voltage-is-high

器件型号:TAS2110
Thread 中讨论的其他器件: TAS2552

工具/软件:

您好:  

多年来、我们使用 TAS2552 设计了 Linux 电路板。 最近、我们更改了设计、使用了 tas2110、并投入了大规模生产。 过了一段时间,我们意识到,当音量很高,声音的频率在变化。 例如、当输出电压高于~2.7V (8 Ω 扬声器为 0.78W) 时、频率从 1.0kHz 开始变为 1.5kHz。 测试使用 Linux 的 1kHz 正弦波进行。

驱动程序和固件文件来自以下链接。

https://git.ti.com/cgit/lpaa-android-drivers/tasdevice-linux-driver/

原理图与 TAS2110EVB 原理图相同。  

您能帮助了解问题吗?  

此致、

Muhammed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammed:

    您是否还能分享 1kHz 和 1.5kHz 输出波形的示波器捕获? 请使用 RC 或 LC 滤波器、因为信号是类似模拟的、而不是 D 类开关。
    还请捕获 VBST/PVDD 上的电压。
    在连接扬声器并断开扬声器的情况下捕获所有这些。

    也许升压有问题、因此音量较高的信号会被削波、从而增加可能被视为频率变化的谐波。

    您系统中的 VBAT 电压和电流能力是多少?
    如果可能、还请分享您的布局(以及元件标识符参考的原理图)。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammed:

    是否按照 Ivan 天前的要求对波形进行了任何更新?  8 欧姆扬声器的 0.78W 输出功率不是很高、您可能会遇到输出削波问题。 您是否确实启用了升压、或者升压可能配置为始终关闭? 谢谢。