This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:扬声器特性鉴定

Guru**** 2924070 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1546147/tas2563-speaker-characterization

器件型号:TAS2563


工具/软件:

您好、

 我使用 TAS2x63 EVM 来表征扬声器特性。 我们使用 QFN 封装。 我知道扬声器工作正常、麦克风工作正常。 但当我尝试评定扬声器特性时、它在硬件检查时始终失败。 令人惊讶的是、它显示音频播放失败。 这不是真的、因为在 IV 测量的下一步中、我可以清楚地听到 扫描的声音。 尽管硬件检查未通过 IV 测量、因此模型配件工作正常。 请参见附图。 IV 测量绘制了一个图、在扬声器制造商给出的谐振频率下观察到了峰值。

在查看 PPC3 用户指南时、在 2017 版 (https://www.ti.com/lit/an/slaa757/slaa757.pdf) 以及此处的用户指南视频 (www.ti.com/.../5595585518001) 中、他们讨论了 SPL 测量的声学特性。 正在使用麦克风进行此测量。 但是、TAS2563 QFN 封装软件不显示任何 SPL 测量结果。 此外、用户指南 (https://www.ti.com/lit/an/slaa765/slaa765.pdf) 不再讨论 SPL。   是不再需要、还是现在有其他方法来测量 SPL? 如果不用于 SPL 测量、连接到学习板的麦克风的用途是什么? 现在、我正在使用 iPhone 捕获扬声器播放的扫描信号 (20Hz 至 20kHz)。 我将均衡器调优为、使波形保持 在 4kHz。 现在我的怀疑是, iPhone 麦克风可能不足以捕捉超过 5-6 KHz 的频率,因此需要麦克风。  

我的疑问 是什么  

1、硬件检查失败是否导致 SPL 测量结果不显示?

2.还是 TAS2563 QFN 不支持 SPL 测量? 那么、还有什么方法可以测量它并在 PPC3 中使用它呢?

3.我们如何使用连接到 LB2 的麦克风来捕捉扬声器正在播放的扫频。 在超过 5kHz 至 6kHz 的频率下正确捕获会不会

4.在我的温度测量中,我得到了如图所示的波形,这是不正确的。 这里的问题可能是什么?

5.在所提供的裸机代码示例中,有一些语音、音乐等的示例配置 这些是使用我想的 PPC3 工具生成的。 因此、 可以将这些 cfg 文件加载到 PPC3 并可视化用于生成这些 cfg 的设置吗?

此致

Rajesh

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    解决以下问题:

    1. 否、硬件检查不会阻止显示其他部分。 您描述的硬件检查问题有时可能是由于 USB 驱动程序不稳定造成的、如果您能够完成 IV 检测和其他测试、您可能会忽略硬件检查中的错误。
    2. 不再使用 SPL 测量。 新器件不再使用“Smart EQ“功能、任何表征步骤都不需要麦克风。
    3. 仅为了捕获 SPL、您可以将麦克风直接连接到 PC 或使用任何其他 USB 麦克风。 一些麦克风供应商提供其产品的频率响应以供参考。
    4. 我假设经过一段时间后、您会收到错误消息、说无法完成热表征并且扬声器无法升温。 是这样吗? 在这种情况下、您可能必须对测试音调使用较低的频率、通常 3kHz 的效果会更好。
    5. PPC3 不会使用 cfg 文件更新 GUI 控件、只有 ppc3 扩展文件可以更新。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ivan 的快速答复。

    1.以 3KHz 作为激励频率、我能够得到热表征。  这是否符合预期?

    2.我开始为我的扬声器调谐均衡器。 我在笔记本电脑上插入了经过校准的麦克风 (Dayton)、以捕获扬声器播放的线性扫描信号(20Hz 至 20kHz,矩形)。 我在 Windows11 上使用了录音机应用程序。 我看到捕获的波形没有一致性。 有时显示出大量衰减。 我预计   在高达 16KHz 等高频条件下、录制的信号波形会呈现平坦的形状(尽管并不完美)。  附件是我的期望。 如果我错了、请纠正我。

    3.我觉得这里可能有多种限制   

    • 扬声器本身可能无法正常播放非常高的频率
    • 校准后的麦克风可能无法正确采集高频
    • 用于插入麦克风的声卡
    • 使用的软件也可能无法正常工作

    如何缩小这可能是一个限制因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    1. 热表征的结果似乎很好。
    2. 您是否有可能有适用于您的扬声器的数据表? 通常、扬声器供应商会提供 SPL 与频率的关系图、这有助于判断您的录音是否正确。 扬声器的频率响应并不是平坦的、如果您以全音量播放扫描、由于扬声器保护、可能会有一些额外的非线性。 在这种情况下,我建议以较低的音量播放扫频,以避免保护进入。 或者、您可以将器件配置为 ROM 模式、以删除所有集成处理。 请注意、扬声器保护功能可以防止扬声器上出现过度偏移和过热、这种情况可能对某些频率的影响大于对其他频率的影响。
    3. 从数据表中获取扬声器 SPL 响应会对此处非常有帮助。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    我已经调优了 10 频带均衡器。 我通过 PPC 工具进行线性扫描。 然后使用经过校准的麦克风捕获扫描结果。 校准后的麦克风具有几乎  平坦的响应。 我 连续捕获了多个扫描捕获。  我发现 奇怪的是、经过几次迭代后、波形看起来不像一次扫描。 但在 7kHz 之后、它会衰减得非常严重。 麦克风和扬声器之间的距离以及所有其他设置保持不变。 只是我多次播放和捕获扫描。 任何关于这里可能发生的事情的想法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    您能否分享录音的 WAV 文件、以便我可以在我这边进行分析?

    这是否意味着以相同的配置多次播放相同的扫描、扬声器的音频输出会随着扫描重复而变化?
    这是您只能通过麦克风捕捉到的东西、还是通过聆听也可以感知到的东西?

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    我们将通过电子邮件进行跟进、如果需要、只要主题未因活动而锁定、我们可以根据需要返回论坛。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    如果扫描  在 7kHz(高频区域)之后衰减得非常严重、一种可能性是扬声器过热并触发温度保护以衰减高频信号。 谢谢。