This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2559:解决方案查询

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2562, TAS2563, TAS2559, TAS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1555980/tas2559-solution-inquiry

器件型号:TAS2559
Thread 中讨论的其他器件:TAS2562TAS2563TAS2560

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户正在寻找一个能够满足以下功能和规格的音频放大器、我想知道团队是否可以就此提供合适的建议? 一个音频放大器、该放大器可能具有环回监测功能、例如以绿色突出显示的器件。

规格:

扬声器数量                1 个

输出功率                            3W

声压                       75 dB (A) 或更高

(1 kHz 正弦波、在距屏幕中心 1 m 的距离处测量)、必要时使用音频放大器进行放大。

阻抗不匹配              从 CPU BD 到我们指定扬声器模块的线束布线

I/F                                              模拟输出(单端或差分)

此致、

梁仔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liang:

    您可以使用具有 IV 检测功能的放大器进行扬声器检查。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liang:

    正如您提到的 TAS2559、放大器内部是否需要 DSP 来进行音频处理? 除了 Ivan 提到的 TAS2562 之外、我们还有 TAS2563、它具有 TAS2562 功能以及内部 DSP、可提供 EQ、DRC、PBE 等音频处理功能、通过调整方法来满足您的 SPL 要求、从而提高 SPL 水平。 您可以根据您的最终要求进行选择。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liang:

    通常、TAS2559 与 TAS2560 配对以驱动立体声扬声器解决方案、TAS2563 可能会是您的理想选择。