This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:音频处理的使用和原理

Guru**** 2920940 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1553729/tas2563-usage-and-principles-of-audio-processing

器件型号:TAS2563


工具/软件:

一些工程师、您好。

产品外壳将很快送达,所以我们计划在其中安装扬声器并调整音质等
在开始之前、我正在研究声音质量调整、但我找不到任何清晰、有条理的文档、所以我在这里提问。

我想知道如何在“音频处理“中使用“智能放大器“、“DRC 3 频带“和“DEQ"。“。

目前、我们不知道应该使用什么标准来改变参数和如何改变参数。

(有一个声音质量参考单元。)

我期待着回答。

此致、

Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya:

    在下面的每个部分添加注释:

    • 智能放大器:
      • 您可以参阅本系列的第三个视频、了解智能放大器调优部分的概述: https://www.ti.com/video/series/smart-amp.html#
      • 需要考虑的主要因素是保护优先级。 您可以首先为更平坦的响应将所有优先级设置为 1、然后根据需要进行调整。 最好使用各种测试信号进行测试、如正弦音、不同颜色的噪声和不同类型的音乐、有时只有其中一种 信号会出现伪影。
      • 特性说明数据已在表征过程中设置、通常不会改变。
    • DEQ:
      • 这是 EQ 滤波器和 DRC 的组合。 该设置类似于传统的 EQ 滤波器; 但是、衰减是根据输入信号振幅动态应用的。 如果信号较低、则衰减较小、随着信号达到满量程、衰减会达到峰值。
      • 此功能通常用于减轻与特定频率相关的刺耳声音或物理振动。
    • DRC:
      • 上面提到的调优视频也包含有关如何设置 DRC 的良好指南。
      • 特别是对于 TAS2563 QFN、首先将频带增益设置为–1、1 和 1。
      • DRC 调优通常是调优过程的最后一步、目的主要是增加整体响度、同时在区域 2 使用更高的比率控制峰值。
    • 在调优过程之前和期间、您可以播放步进频率正弦音调、这有助于识别特定的有问题频率。
    • 由于您有一个参考单元、因此可以在不同的输入振幅级别获取参考的频率响应 SPL 图、然后在调优过程中使用该图进行比较。
    • 总体而言、此处提供了调优指南文档:  智能放大器调优指南

    如果还有任何其他具体问题、请告诉我。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya:

    您还可以直接参阅应用手册“TAS2563 调优指南“。  www.ti.com/.../slaa936a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya:

    您在调谐过程中是否遇到了更多的 声音质量调整问题? 谢谢