This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806M:低延迟内插滤波器支持

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, TAS2110, TAS5806M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1554236/tas5806m-low-latency-interpolation-filter-support

器件型号:TAS5806M
Thread 中讨论的其他器件:TAS2110、TAS2563

工具/软件:

您好的团队、

TAS5806D 是否支持低延迟内插滤波器? 数据表中未提及该功能、但 PPC 上提供了该功能的复选框。

如果没有、您会建议将其他哪些 D 类放大器用于 5W 输出应用?

此致、

Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu:

    支持  5W 输出应用的负载是多少? 此外、支持 5W 的 THD + N 要求是什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:  

    负载>6 欧姆时需要 2W。  

    就 THD + N 而言、我不需要高规格、中间就足够了(但最好使用更好的 THD + N)。 0.03~0.1 会很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好佐藤

    感谢您提供的信息。 很抱歉、我是现场支持人员、将调查此请求并尽快回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好佐藤

    我认为 TAS5806M 输出功率(23W 立体声、45W 单声道)对于您的要求来说太大。 对于 5W 输出应用、我会推荐使用 TAS2563 或 TAS2110。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    我能否确认 TAS2563 中的 mini-DSP 能够实现低延迟内插滤波器? 数据表将 DSP 描述为低延迟、但没有提到内插滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好佐藤

    我是否可以了解 此处为什么需要内插滤波器?具体的应用场景是什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好佐藤

    对于 TAS2563、回放路径中有内插滤波器、该滤波器用于 DAC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好佐藤

    您是否还有任何反馈意见或问题? 谢谢。