This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:TPA3112D2-Q1 的频率相关输出行为

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1561531/tpa3116d2-frequency-dependent-output-behavior-of-tpa3112d2-q1

器件型号:TPA3116D2


工具/软件:

尊敬的 E2E 团队:

我们目前正在使用 TPA3112D2-Q1 在我们采用以下配置的设计中:

  • 调制模式: Bd.

  • 输出配置: BTL(使用右通道,左通道未连接)

  • 增益设置: 36dB

  • PVCC 电源电压: 24 伏

  • 开关频率: 400kHz

  • 负载:33uH 和 4 Ω 串联

在测试过程中、我们观察到以下行为:

  • AT 200Hz 输入 、与 588 mVpp (208mVrms) 测量输出 36.4Vpp (12.87Vrms) 10.5Ipp (3.71Irms)

    • 这可得出有效增益约为 35.8dB 和计算得出的输出功率 47.7W

        

      在该频率下、波形看起来干净且一致。

      • 不过、当输入频率增加到 8 时 KHz 、我们注意到:

        • a. 降低输出功率

        • a. 电压和电流波形之间的相位差

        • 电压波形失真

        我们附上了相关的波形供您参考。

         
        • 您能帮助我们了解导致这种频率相关行为的可能原因吗? 具体而言、我们有兴趣了解:

          1. 这是否是预期行为、是由于器件在较高频率下的内部特性所致

          2. 影响因素可能是布局、滤波或负载阻抗

          3. 可缓解此问题并在更宽频率范围内保持一致输出的任何建议

          非常感谢您的见解。

          原理图也随 thise2e.ti.com/.../tpa3116_5F00_Schematic.pdf 附上

谢谢。此致

Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hari

    很可能 输出 LC 滤波器和负载侧电感放大了高阶谐波。 只有电压波形会明显受到影响。 负载 33uH+4 Ω 在高频下的阻抗非常大、因此电流将更干净、只剩下 8kHz 基频。

    这种现象通常不会造成麻烦、因为大部分高阶都在音频频带外。 如果您可以在输出端添加音频滤波器、例如 AES17 20kHz、您会看到输出非常干净。