This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6754-Q1:关于增益

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1561834/tas6754-q1-about-gain

器件型号:TAS6754-Q1


工具/软件:

您好、团队、

请 FS 在数据表中解释“GAIN 28V/VCC“的含义。

“测试条件“指出“满量程数字输入时的峰值输出电压“。
由于它是“满标度数字输入“、这对应于 0dBFS 输入信号。

只需计算 28Vpeak 时的输出功率即可得出 24.49W @ 4 Ω。
该值似乎与“输出功率“下列出的值不匹配。

我们应该如何解读该增益值?
28Vpeak 表示哪个值?
是 LC 滤波器之前的值吗?
还是 LC 滤波器后面的值?

此致、
Kenji Gemma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenji、

    24.49W 的计算基于 28Vpp 电压而不是 28Vp 电压。  

    28Vp / 1.414 = 19.8Vrns

    19.8Vrms * 19.8Vrms/4 欧姆=最大 98W

    我们受到电压限制、因此放大器在达到这些功率值之前会发生电压削波。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greggg-san:

    感谢您的答复。

    我们的计算方法似乎不正确。

    我们基于“测试条件“假设它是 BTL、因此判定为 Vpp。

    根据您的信息、我们已将测量点理解为 LC 滤波器之后的 AMP 输出。

    即使增益值从 28Vp 更改为 26.3Vp、我们也认为由于电压限制、“输出功率“规格将有效保持不变。

    26.3Vp/1.414 = 18.6Vrms

    18.6Vrms * 18.6Vrm/4 欧姆= 86.5W(最大值)

    一如既往的感谢。

    Kenji Gemma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenji-San、

    您对您关于收益的陈述是正确的。

    此致、
    Gregg Scott