This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIR9001-Q1:申请 IC 建议:SPDIF 转 A2B 收发器 TDM 转换

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DIR9001-Q1, DIR9001, DIX9211, DIX4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1562450/dir9001-q1-request-for-ic-recommendation-spdif-to-a2b-transceiver-tdm-conversion

部件号:DIR9001-Q1
主题中讨论的其他部件: DIR9001、 DIX9211、 DIX4192

工具/软件:

尊敬的 TI:

 

我目前正在寻找一个 IC、它可以将 SPDIF 信号转换为 TDM 格式、以便输入到 A2B 收发器。 虽然我遇到过 DIR9001-Q1 等音频接收器、但我仍在寻找更合适、更简单的 IC。

如果您对此类 IC 有任何建议、我将非常感谢您的帮助。 如果您需要任何其他详细信息来提供更适合您的建议、请告诉我。

感谢您的时间和支持。 我期待您的答复。

 

此致、

李正勋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 全勋、

    我们有一些收发器和接收器,如 DIR9001、DIX9211 或 DIX4192。 这些器件都能够将 SPDIF(2 个通道)转换 为 I2S (以及 RJ 或 LJ)(所有 2 个通道)、但 不能转换为 TDM(多通道)。  

    所以 ,如果转换为 I2S/LJ/RJ 是你正在寻找的,我可以帮助你找到最适合他们. Dir 是其中最简单的一个。

    此致、

    Arash