This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6511-Q1:示例代码/寄存器序列

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6511-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1561954/tas6511-q1-sample-code-register-sequence

器件型号:TAS6511-Q1


工具/软件:

您好、

我们在工程中使用的是 TAS6511-Q1。

您能分享此器件的示例代码吗?  

配置器件时是否需要遵循任何建议的顺序?

谢谢你。

此致、

Viswanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viswanath

    您需要拥有完整的数据表。  如果没有、请在 TAS6511-Q1 网页上的 TI.com 上申请。  第 7.3.1.2.1 节介绍了“Quick-Start Sequence“、  需要根据需要设置 DSP 和寄存器设置。  默认值适合首次启动。   

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregg、

    感谢您的回答。

    我有完整的数据表。 如果我需要任何支持、我会检查并回复您。

    此致、

    Viswanath