This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:由于我们的 D 类运算放大器在输出侧通过 LC 网络实现低通滤波(输出为 20kHz-20kHz 的正弦波)、因此 AP525 为何在测试期间强调需要连接无源滤波器

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1562386/tas6424e-q1-since-our-d-class-operational-amplifiers-have-lc-networks-on-the-output-side-to-implement-low-pass-filtering-output-is-a-sine-wave-of-20-20khz-why-did-ap525-emphasize-the-need-to-connect-a-passive-filter-during-te

器件型号:TAS6424E-Q1


工具/软件:

尊敬的 BU 团队:

我想问为什么 AP525 强调在测试期间需要连接无源滤波器、因为我们的 D 类运算放大器在输出侧具有 LC 网络、以实现低通滤波(输出是 20-20kHz 的正弦波)

此致、

Jackey Liu

Texas Instruments 北京分公司

直接:+86 010-58784266

手机:+86 191-3205-3206

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jackey

    鉴于我们的 D 类运算放大器在输出侧具有 LC 网络、可实现低通滤波

    对于中功率或高功率 D 类放大器、LC 滤波器对于 EMC 结果至关重要。 如果已经有 LC 滤波器、则不需要额外的 AP 滤波器(如 AUX 系列)。 您可以进行一些比较测试、无论是否使用此筛选器、结果都不会改变。  

    但对于一些低功耗 D 类放大器、可以在不使用 LC 滤波器的情况下使用、将 PWM 输出直接提供给扬声器。 AP 无法正确采样 PWM 波形、 在此情况下需要 AUX 滤波器。