This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2704C:PSEL/主机配置

Guru**** 2925490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1559759/pcm2704c-psel-host-configuration

器件型号:PCM2704C


工具/软件:

尊敬的团队:

我是否知道要配置 PSEL 和主机引脚的内容?

这一次、系统作为自供电运行、因此 PSEL 应为低电平。

HOST-PIN 怎么样? 此系统仅通过电源支持 5V/3A、但它是 PD 控制器、输入电压可能为 20V 或其他类型。 因此、我不确定是否可以将其连接到 VBUS。 或者我们可以连接到 5V 或 3.3V 吗?

系统:

- TPS25751SRSMR
-电源:仅 5V/3A 电源
-数据:仅设备与 USB2.0
-自供电
使用角色交换实现 PD 控制器提供电源和数据设备。

此致、
北村裕人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北村山喜

    这些器件不适用于 USB-USB、因为它们仅用于 PD 2.0 和 1.0。 您无法将 Vbus 连接至任何 5V/3.3V 电源、因为主机引脚必须上拉至 Vbus。 我建议 PD 控制将 Vbus 保持在 5V 而非 20V、因为编解码器无法支持它。  

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您发送编修。

    就 IC 运行而言、在自供电模式下、主机退出悬空或保持 GND 是如何的? 换句话说、如果它无法检测到 Vbus 连接和分离、将如何处理。

    根据 D/S 第 20 页、必须如您所述将其连接到 Vbus。

    但根据第 35 页、主机必须“高电平“、但不能是 Vbus。 如果是、则可以将其连接至逻辑高电平。 如果这是解决方法、这有助于避免意外的 外部 OV 或 PD 器件。

    此致、
    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北村山喜

    在应用图中、您共享主机仍直接连接到 VBUS。 3 引用 D+、而不是主机。  

    虽然在主机连接到逻辑高电平时可能仍然可以正常工作、但我不确定其副作用。 USB 是一种定义明确的协议、我担心、如果主机在没有连接到 USB 的情况下处于高电平、可能会出现通信错误。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的澄清。 我建议将主机连接到客户 VBUS。

    此致、
    Yuto