This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:TPA3110D2PWPR

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2, TPA3156D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1561662/tpa3110d2-tpa3110d2pwpr

器件型号:TPA3110D2
主题 TPA3156D2 中讨论的其他器件

工具/软件:

我们    在 IP 扬声器项目中使用了 TPA3110D2PWPR 放大器以及 TI 的 PoE。 审阅了原理图和布局。

我再次附上该工程的原理图、以供您参考。 我们的问题是 板载 TI 放大器 (TPA3110D2PWPR) 不会通过扬声器产生任何声音。

我们还提供了在同一电路板上连接外部放大器的配置。  当我们连接外部放大器时、扬声器的音频输出工作正常。 这样可以确认 编解码器、MPU 和外部放大器之间的通信 是正确的。 (请参阅下图,其中显示了外部放大器连接。 案例 2)  

但是、使用板载 TI 放大器时、扬声器没有音频输出。 我们还在电路中实现了增益控制机制。 请查看 板载放大器电路 (如下所示)并帮助我们确定问题。 (案例 1)  

请查看完整的原理图、并支持我们尽快解决该放大器问题。  
如果您有任何疑问或需要澄清、请告知我们。
此致、
Sai Ravali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    FAULT 引脚是否触发? 使用外部放大器时、是否使用了 TPA3110D2 EVM?

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney Northcutt

    我们目前正在使用 TPA3110D2PWPR 差分放大器、驱动 30W 扬声器。 放大器工作正常、但当音量增加时、音频质量会显著下降。 我知道 TPA3110D2 在 10% THD + N 时的输出功率额定值为 30W

    您能提出一种替代放大器 IC、最好与一起使用 尺寸相同 、可以提供 60W 输出(或单声道 BTL 模式下至少 30W)、THD + N <1%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于测试、请将您的 PVDD 增加到 26V 的最大建议规格。我认为问题是您的 PVDD 太低、无法在更高的输出功率下驱动。  

    对于另一个器件建议、我会查看 TPA3156D2。

    此致、
    Sydney Northcutt