This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4202EVM:电路板不提供输出信号

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1562796/pcm4202evm-board-not-providing-output-signals

器件型号:PCM4202EVM
主题中讨论的其他器件:PCM4202

工具/软件:

您好、

我们尝试在 DSD 模式下使用 PCM4202。

+15V、–15V、+5V 数字和+5V 模拟电源具有+3.3V 的内部稳压(跳线位于 1 和 2 上)。

LRCK 上未出现时钟信号。

我想知道为什么会这样呢?

我附上了交换机配置设置的图片。

是否缺少任何其他配置或必须完成这些配置?

我请求在输出端和时钟端获取 DSD 信号方面的帮助。

此致、

Tarun Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarun:

    请提供系统时钟、采样频率和输出速率的预期值。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    预期值如下所述:

    系统时钟= 22.58MHz

    采样频率= 64fs

    输出速率= 256fs

    此致、

    Tarun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarun:

    对于 256fs MCLK、CLK0 应为 HI。

    此致、

    Garret