This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2574:PPC3 工具问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2574, TAS2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1562484/tas2574-ppc3-tool-problem

器件型号:TAS2574
Thread 中讨论的其他器件: TAS2572

工具/软件:

你(们)好

我的 EVB 是“TAS2574",“,但、但 PPC3 工具始终识别以前的版本“TAS2572"</s>“

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否在出现问题时发送屏幕截图和 EVB 的图片? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我的 EVB 是 TAS2574

    但 PPC3 工具显示的是“TAS2572"</s>“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    了解您的问题。 我将在我这边进行测试并在内部进行讨论、然后返回给您提供解决方案。 感谢您的耐心。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    检查后、我怀疑 EVM 中编程的 HWID 为 2572。 这就是 ppc3 GUI 将其识别为 2572 的原因。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    能否请在连接了 EVM 的情况下点击所附图像中突出显示的信息按钮来读取 EVM ID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    信息如下所示

    我已经 EVM 故障排除编写了命令“w a0 00 54 41 53 32 35 37 32 2D 45 56 4D 00 52 45 56 2D 41 00 53 2f 4e 2D 30 30 30“、  

    如何为 TAS2574 编写正确的命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您确认它确实是 TAS2574-EVM 还是实际上是 TAS2572-EVM? 如果是 TAS2574、您可以 共享信息弹出窗口的完整屏幕截图吗? 然后、我 将发送 EEPROM 写入来更改 evmid。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    仔细检查后、我发现您已根据您的命令将 TAS2572-EVM 编写为 EVM ID。

    请编写以下命令、将 EVM ID 更改为 TAS2574-EVM:
    宽 a0 00 00 54 41 53 32 35 37 34 2D 45 56 4D 00 52 45 56 2D 41 00 53 2f 4e 2D 30 30

    写入此命令并重新连接 TAS257x PPC3 后、应将 EVM 识别为 TAS2574-EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    现在、PPC3 可以正确识别 TAS2574

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很高兴听到这个消息。 感谢您告诉我问题已解决。 美好的一天!

    此致

    Peter Wu