This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:数字削波(增益)

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1563598/tas5825m-digital-clipping-gain

器件型号:TAS5825M
主题中讨论的其他器件:TAS5805M

工具/软件:

先生

根据 slaa894 文档、如果 tas5805m 材料超过–0.5dB 增益、则会发生数字削波。 这是否也适用于 TAS5825M?

“为了避免数字削波、TAS5805M 的数字部分的输出不能超过–0.5dB。“  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、这也适用于  TAS5825M 和 TAS58xx 系列。