This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5111:是否有消除回波的方法

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TAC5111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1564429/tac5111-is-there-a-way-to-eliminate-echoes

器件型号:TAC5111


工具/软件:

尊敬的专家:

  当我通过以下命令增加编解码器的增益时、  将出现回波。  是否有方法消除编解码器端的回波?  

   Amixer cset name=“AC1 数字播放音量“ 215

   amixer cset name='ADC1 Digital Capture Volume' 205.

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    由于 DAC 和 ADC 增益都非常高、因此发生回波。

    我们的编解码器无法消除回声。 必须通过主机或 SoC 上的算法来去除回波。 TAC5111 可以输出回波基准信号以提供给主机以帮助执行算法、但 TAC5111 无法自行消除回波。

    此致、

    Jeff McPherson