This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE5532:NE5532 MEX ASO 问题

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: NE5532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1564200/ne5532-ne5532-mex-aso-issue

部件号:NE5532


工具/软件:

Dears、

来自 Aso Mexico 的输入电压为 16.5V 的 NE5532 可能会导致 IC 烧毁。 请帮助调查原因、谢谢。

e2e.ti.com/.../1dc4e1578b83f9714c48e0a3aa704773.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李宁:  

    在输入电压为 16.5V 的情况下、来自 Aso Mexico 的 NE5532 可能会导致 IC 烧毁。

    您能告诉我们电路的电源轨吗? 还请提供原理图。 这是不清楚你有什么。   

    此外、输入 Vicm 电压来自  ±15VDC 电源轨的±12V (min)。 请确保您没有超过设计限制、包括无补偿时运算放大器输出端的容性负载。  

    如果您想私下联系我、请通过 E2E 论坛发布“友谊“申请。 我们可以在 E2E 私人消息平台或 TI 的内部电子邮件地址对此进行讨论。  

    此致、

    Raymond