This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:用作 LPF/HPF 的双二阶滤波器

Guru**** 2925110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1563875/tlv320aic3110-biquad-filter-using-as-lpf-hpf

器件型号:TLV320AIC3110


工具/软件:

您好、专家:  

客户希望使用双二阶滤波器作为 LPF/HPF。 这是否可行?  

查看数据表中的变压器函数、如果双二阶滤波器的 N1 和 D1 系数设置为零、则该公式将与一阶 IIR 滤波器相同。  

但系数计算器。 工具未通过执行上述操作显示预期的响应。  

此工具是否有问题? 或者双二阶滤波器无法支持简单的 LPF/HPF 配置?  

谢谢、此致、  

川崎大辅  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Kawashaki-san,

    这是可行的、但可以通过将 N2&D2 设置为零来实现一阶 LPF/HPF。

    您可以使用此工具并在“Type"中“中选择 LPF/HPF、它将生成这些系数: https://www.ti.com/tool/COEFFICIENT-CALC

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:  

    抱歉、您需要再次确认、但根据数据表、似乎可以通过在双二阶滤波器中将 N1&N2 设置为零来匹配一阶 IIR 来实现此结果。   

    但是、 N2&D2 到零是否正确?  

    谢谢、此致、  

    川崎大辅  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、通过 N2 和 D2 设置为零。 对于一阶滤波器、您需要抵消滤波器的二次 (z^–2) 分量。

    如果您使用我发送的工具设计一阶滤波器、它只会生成系数 N0、N1 和 D1。

    此致、

    Garret