This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:接地短路测试

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1563820/pcm6240-q1-short-to-gnd-test

器件型号:PCM6240-Q1


工具/软件:

您好的团队、

我的客户进行了 MIC 开路负载、电池短路测试。 PCM6240 配置如下:

① 初始化后、移除所有 4 个 MIC、四通道报告开路负载。 ——好的

② MIC1 仅对电池短路、报告对电池短路+开路负载。 ——异常  

③ 然后 MIC2、MIC3、MIC4 分别对电池短路、仅报告对电池短路。 ——好的

客户询问为什么  MIC1 只对蓄电池短路、频道报告 同时对蓄电池短路+负载开路? 您能帮助查看他们的配置并提供一些潜在原因吗?

此致、

张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowi:

    输入故障诊断的工作原理是比较输入引脚上与电池、MICBIAS、GND 或彼此之间的电压。 当客户出现此故障时、他们是否可以使用万用表测量输入引脚上的电压、并将其与 VBAT_IN 上提供的电压进行比较?

    还随附了一个 Excel 文件、客户可以使用它来读取监测值的电压、以便与万用表进行比较。  e2e.ti.com/.../6675.PCM6xx0-SAR-Voltage-Calculator.xlsx