This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:触摸时、[touch IC ]收到异常采样 x/y 位置数据

Guru**** 2931760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1563109/tsc2007-touch-ic-recieved-abnormal-sampling-x-y-location-data-when-touched

部件号:TSC2007


工具/软件:

您好 TI 专家

请建议如何修复下面的触摸问题。  

在基于 Linux 的系统定制板中、我们使用连接到触摸面板/屏幕的 TSC2007IPW 触摸 IC

当我们在屏幕上进行一次触摸时、会报告几个采样的 x/y 位置、但其中一些位置异常、请从我们触摸的位置跳到另一个位置。

此案例随机发生、但经常发生、有时它会遇到开始、中间或最后一次采样的 x、y 数据 (Touch issue.pdf)。

e2e.ti.com/.../Touch-Issue.pdf

-下面是我们使用的默认 Linux 驱动程序:

e2e.ti.com/.../default_5F005F00_tsc2007_5F00_core.c.txt

-原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果 POLL_PERIOD 仍设置为默认值 1ms、则在下一次转换之前、触摸线可能无法完全稳定。 我们能否增加这里的时间、看看是否有任何影响? 或移除 FB +电容器组合并注意这些影响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Daveon

    我们已经尝试将 POLL_PERIOD 增加到 5、20、50,100 等、但不起作用。 您能否提供有关“或移除 FB +电容器组合并注意其影响“的更多详细信息/具体信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    我怀疑这是硬件问题。 FB+CAP 会增加串联阻抗并产生低通滤波器。 此处也会产生一个 RC 时间常数、可能会导致干扰或延迟读取转换中的 X/Y 位置。

    您是否可以尝试绕过此选项以查看它是否解决了您的问题?