This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:RC 时间常数

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1564443/tpa3116d2-rc-time-constant

器件型号:TPA3116D2


工具/软件:

您好:  

在音频输入部分中、增益=36dB、输入阻抗=9k Ω、Ci(输入电容器)= 1uF(对于平坦的低音)  

根据数据表 7.3.7、 RC 时间常数应为 1ms 或更短、以避免 POP 声音  
而  
T=R*C;t= 9k * 1uF、即 9mili 秒  
我们如何降低 POP 声音的影响?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可以将输入电容降低到 0.1uF、但请注意、这将增加截止频率。 这是您在选择输入电容值时应考虑的权衡因素。

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sydney Northcutt、  

    感谢您的答复、  
    因此、无法  获得 RC 时间常数小于 1ms 的平坦基值  

    谢谢。此致  
    Adithya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adithya:

    总体而言、是的、但我建议在测试时保持 10 μ F 的建议输入电容。 并非每个应用都有砰砰声和咔嗒声、因此、如果您立即减小输入电容、则可能会对我们的低频信号进行滤波、但没有任何好处。 如果测试时出现咔嗒声和砰砰声、则可以减小电容、从而找到适合您的应用的可接受折衷方案。  

    此致、
    Sydney Northcutt